This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:LMR33630ADDAR

Guru**** 2528770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216738/lmr33630-lmr33630addar

器件型号:LMR33630

您好!

我想使用此降压转换器将12V 电源转换为5V。 我是否需要一个缓冲器电路? 我的原理图是否正确?  

此致、

G·阿巴尔卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gil:

    对于 同步转换器、由于寄生参数相对较小、因此通常不需要缓冲器电路。 您还可以使用 Rboot (R99)降低 SW 振铃。

    我认为您选择的电感器太小、建议电感器从1.5uH 改为8.2uH。

    其他人 看起来很好。

    谢谢

    科林