This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV743P:如果我从 TP4056-4.2向 TLV743P 施加输入、则输入和输出电压会下降

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV743P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216661/tlv743p-input-and-output-voltage-is-dropping-if-i-apply-input-to-tlv743p-from-tp4056-4-2

器件型号:TLV743P

器件型号: TLV74333PDBVR

我们使用 TLV743P LDO 开发了电池供电的电路板。

LDO 的输入由电池供电、当未插入电池时、直接连接到电池充电器 IC TP4056-4.2。 LDO 的使能引脚与输入电压短接、并在 LDO 的输入和输出端放置1uF 的电容。

当电路板上未插入电池时、LDO 的输出会降至特定水平以下。 我还检查了 TP4056-4.2的输入和输入、并观察到在这些点上也会反映出此行为。 但是、插入电池时、不会出现任何问题、并且电压保持稳定。

在移除 LDO 后、TP4056-4.2的输入和输出电压保持稳定。

请帮助我确定问题的原因和解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baranidaran:

    这听起来像是 TP4056-4.2问题、而不是 TLV743P 问题、因为 TLV743P 无法控制其输入的功能。 您能否捕获一个示波器屏幕截图 、其中显示 TP4056-4.2的输入、 TP4056-4.2 的输出(即 TLV743P 的输入)以及同一幅图上的 TLV743P 的输出?

    您能否分享一下电路原理图?  

    TLV743P 上的负载是多少? 如果仍然安装了 TLV743P 但未加载、该问题是否仍然存在?

    谢谢。

    尼克