请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV743P 器件型号: TLV74333PDBVR
我们使用 TLV743P LDO 开发了电池供电的电路板。
LDO 的输入由电池供电、当未插入电池时、直接连接到电池充电器 IC TP4056-4.2。 LDO 的使能引脚与输入电压短接、并在 LDO 的输入和输出端放置1uF 的电容。
当电路板上未插入电池时、LDO 的输出会降至特定水平以下。 我还检查了 TP4056-4.2的输入和输入、并观察到在这些点上也会反映出此行为。 但是、插入电池时、不会出现任何问题、并且电压保持稳定。
在移除 LDO 后、TP4056-4.2的输入和输出电压保持稳定。
请帮助我确定问题的原因和解决方案。