Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, AWR6843AOP
主题中讨论的其他器件:AWR2243、MMWCAS-RF-EVM、 AWR6843AOP
您好、专家!
我们的客户正在研究一项使用 LP87524P PMIC 器件的雷达设计。 该器件指出、它可以总共进行10A 测试、但对于每个降压通道、它似乎定义了降压转换器0、1、2、3的电流限制为3A、1.5A、3A 和2.5A。 如果降压转换器0、1、2、3的电流仍总计小于10A、那么可以使用该器件吗?
请参阅数据表中的第14页。 他假设、因为他的总电流为8A、所以他应该可以使用此器件。
据我所知、超出任何运行条件时、不能保证正常运行。 
但是、他现在不明白如何在使用两个 LP87524P 器件为4个 AWR2243器件供电的 MMWCAS-RF-EVM 电路板上实现这一目标、其中两个器件位于一个 LP87524上。 AWR2243在1.2V VDDIN、VIN_SRAM、VNWA = 850mA max 上运行。 LP87524使用降压1、这是1.5A、但对于 AWR2243、这是2个850mA = 1.7A。 我们还缺少什么?
客户的实际问题是、他正在尝试设计4x AWR6843AOP 系统、打算从 MMWCAS-RF-EVM 复制电源方案、但遇到了上述问题、因此他质疑 LP87524P 的总功耗。
因此、他的问题是、他能否使用两个 LP87524P 器件为4个 AWR6843AOP 供电? 如果答案是"否"、您有何建议? 请提供建议。 谢谢你。
此致、
杰拉尔德