This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87524P-Q1:查看使用 LP87524P PMIC 器件的雷达设计

Guru**** 2814785 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, AWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213243/lp87524p-q1-looking-at-a-radar-design-using-lp87524p-pmic-device

器件型号:LP87524P-Q1
主题中讨论的其他器件:AWR2243、MMWCAS-RF-EVM、 AWR6843AOP

您好、专家!

我们的客户正在研究一项使用 LP87524P PMIC 器件的雷达设计。 该器件指出、它可以总共进行10A 测试、但对于每个降压通道、它似乎定义了降压转换器0、1、2、3的电流限制为3A、1.5A、3A 和2.5A。  如果降压转换器0、1、2、3的电流仍总计小于10A、那么可以使用该器件吗?

请参阅数据表中的第14页。 他假设、因为他的总电流为8A、所以他应该可以使用此器件。

据我所知、超出任何运行条件时、不能保证正常运行。

但是、他现在不明白如何在使用两个 LP87524P 器件为4个 AWR2243器件供电的 MMWCAS-RF-EVM 电路板上实现这一目标、其中两个器件位于一个 LP87524上。 AWR2243在1.2V VDDIN、VIN_SRAM、VNWA = 850mA max 上运行。 LP87524使用降压1、这是1.5A、但对于 AWR2243、这是2个850mA = 1.7A。 我们还缺少什么?

https://www.ti.com/tool/MMWCAS-RF-EVM?keyMatch = MMWCAS-RF-EVM &tisearch=搜索 EN-technicaldocument&usecase=部件 号

客户的实际问题是、他正在尝试设计4x AWR6843AOP 系统、打算从 MMWCAS-RF-EVM 复制电源方案、但遇到了上述问题、因此他质疑 LP87524P 的总功耗。

因此、他的问题是、他能否使用两个 LP87524P 器件为4个 AWR6843AOP 供电? 如果答案是"否"、您有何建议? 请提供建议。 谢谢你。

此致、
杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    通常建议在最大直流电流消耗和降压的 ILIM 设置之间留出1A 的空间。  

    不过、由于 MMWCAS-RF-EVM 是经过验证的设计、因此预计此用例中不会出现问题。

    谢谢。

    丹尼尔 W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我仍不清楚您的回答是可以使用 LP87524P 为两个 AWR6843AOP 供电、还是不可以、尤其是在1.2V 左右
    请澄清"是"还是"否"?
    此致、
    杰拉尔德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Gerald、

    丹尼尔因美国度假而于今天不在办公室。 他们将于周一回来查看您的查询。

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    如前所述、MMWCAS-RF-EVM 是一种经过验证的设计、因此它是受支持的用例。

    谢谢。

    丹尼尔 W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Daniel、您好!  

    这意味着是可以使用 LP87524P 为两个 AWR6843AOP 供电?

    此致、
    杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    非常感谢您的答复。 这对客户来说是个好消息。

    但我能否确认一下您何时说"如前所述、MMWCAS-RF-EVM 是一种经过验证的设计、因此它是一个受支持的用例"。 MMCAS-RF-EVM 板使用 AWR2243器件、而不是 AWR6843AOP。

    我假设您的语句"是的、LP87524P 可用于为两个 AWR6843AOPE"仍然可以、因此客户将使用这些器件继续进行其设计。

    此致、
    杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    此处的风险是、在大负载阶跃条件下、可能会达到 BUCK1的电流限制。 通过增加 POL 电容可以降低这种风险。

    我预计使用此器件不会出现问题

    谢谢。

    丹尼尔 W