This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2HB35-Q1:原理图检查以及如何使用 SEL1、SEL2和 DIA_EN

Guru**** 2557310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HB08-Q1, TPS27SA08-Q1, TPS27SA08, TPS2HB16-Q1, TPS2HB35-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216188/tps2hb35-q1-schematic-check-and-how-to-use-sel1-sel2-and-dia_en

器件型号:TPS2HB35-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS27SA08-Q1TPS27SA08TPS2HB16-Q1、TPS1HB08-Q1、

大家好、我想检查是否需要复制数据表示例?

我在电源上有二极管进入电路板、所以假设我不需要接地保护?

此外、SEL 和 DIA_EN 如何工作? 我可以将它们上拉还是下拉、并仍具有诊断功能、而不是路由到 UC? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    我有一个主要问题:好像您在使用这款具有24V 输入电压的器件。 此器件的额定电压为12V 汽车应用。 它不适用于24V 汽车应用。 相对于电流限制、支持的最大电压为18V。 我会建议查看 TPS27SA08-Q1。 该器件将电流钳制在20A。 请注意、虽然此器件将在更高的电压下提供保护、但不支持符合24V ISO 标准所需的60V 负载突降。 这里必须使用外部钳位。

    SEL 和 DIA_EN 可以在外部拉高或拉低、器件将按预期运行。 它们不必连接到 MCU。 使用上游二极管时、无需使用 GND 网络。

    我注意到您与 SNS 引脚电压没有连接? 是否计划使用 SNS 电压?  

    谢谢。

    什雷亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreyas:

    啊、我看到、我被36V 的连续最大电流吸收了。 我跳过了18V 部分。 您是否了解任何支持高达32 V 电压的汽车器件? 或者、我是否应该更好地将20-32V 输入降低至12V? 此 HS 开关将用于驱动 Gigavac 接触器

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    这实际上取决于您所说的"允许32V"的含义。 您可能已经看到、对于 HB35、我们规定负载突降符合高达40V 的要求。 我们的一些器件(如上文所述的 TPS27SA08-Q1)也可实现更高电压的直流(24V)、但不支持24V 负载突降(为60V)。 我们的一些较旧的 TPSxHxxx 系列器件支持32V 直流电、但最大值仅为40V (再次针对自动12V 负载突降规格)

    此时、请查看以下可能起作用的器件(但对于24V 汽车系统、这些器件都需要外部钳位来实现自动负载突降)。 TPS1H100、TPS1HC30、TPS1HC100、TPS27SA08。

    最后、如果您确实可以选择降压至12V、这将增加支持您的应用的器件数量、并允许您选择更适合您的负载的 R_on。

    谢谢。

    什雷亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreyas:

    32V 的意思是、我的系统具有12-32V 的电源电压范围、所以我在寻找 一款能够在该范围内的任何电压下运行 HV 千兆交流接触器的器件。 我很高兴能坐在外面。

    至于降压、在将12-32V 降压至12v 并使用该12v 电源驱动电感负载而不会造成任何问题时、是否有任何一组元件可以正常运行?  

    你认为最好的路线是什么?  

    再次感谢! 感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    对于这些直流电压、唯一的选择可能是 TPS1H100、这是一种单通道100m Ω 器件。 我认为这不适合您的应用电流。 因此、降压可能是最佳选择。

    我无法评论直流/直流转换器、因为它是由不同的团队处理的。 请查看此处的 TI 转换器:

    https://www.ti.com/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/step-down-buck/overview.html 

    然后、请在新的 E2E 帖子中标记潜在器件、它将定向至正确的团队以获得最快速、最准确的响应。

    感谢您关注 TI 高侧开关。

    什雷亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我将在直流/直流侧提出一个问题、看看他们建议了什么。 最后、如果我可以降至12V、那么您会建议使用哪种 HS 开关来驱动 HV 接触器? 我需要同时驱动4个接触器(应有2倍的 HB35)、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    这取决于接触器所需的输出电流。 对于多通道、我们还提供 TPS2HB16-Q1。 对于单通道、我们提供 TPS1HB08-Q1。 预期的电流将决定所选的导通电阻和设置的电流限制。 另请注意、这些接触器在关断事件中需要消耗的感应能量大小。 如果该电感较大、则可能需要外部电感钳位。

    谢谢。

    什雷亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、在12V 电源时、其闭合电流为~3A、在32V 电源时为~7A、并且这两个值在闭合时都将小于150mA 连续电流。 它们也是内部 PWM 驱动的、因此当线圈断开时不会产生反电动势。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    在12V 电压下、3A TPS2HB16-Q1和 TPS2HB35-Q1都将是不错的选择。  

    谢谢。

    什雷亚斯