Other Parts Discussed in Thread: TPS62913
大家好、
我们在 原理图中使用了 TPS62913RPUR 开关元件。 我已将原理图附在下面、请查看原理图并与我们分享您的宝贵反馈。
谢谢。此
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
一些关于您的设计的问题/评论。 这些问题假设您选择了 TPS62913来优化设计中的噪声和纹波。 如果这不是您的目标、其中一些问题/意见可能不适用:
对于1MHz、无展频、输出放电、无同步、S-CONF 被拉至 GND。 对于5V 至3.3V 输出的应用、我建议使用2.2MHz 开关频率、以便实现最低的噪声和纹波。 如果您要使用1MHz 开关频率且负载大于2.5A、则应使用4.7uH 电感、如表8-2注释4所示。
2.您的设计中的电感是什么? 器件型号会很好。
3.在输出滤波器上使用什么47uF 电容器? 较大值的电容器往往具有较高的寄生电感和电阻、并可能导致额外纹波。
4.您使用的是什么铁氧体磁珠?
5.请注意、减小 NRSS 电容器将增加设计的积分噪声。 有关此参数如何影响噪声的信息、请参阅数据表。
6.您不太可能需要 Cff 电容器、因此我建议您在不首先使用该电容器的情况下对其进行测试、以便在进行瞬态和稳定性测试后查看是否需要该电容器。
Steve、您好!
感谢您的宝贵反馈。
我们正在使用的电感器为 MPN - Vishay 的 IHLP2525CZER2R2M06 - Ind、Power、2.2uH、20%、14A、 17.73mE、屏蔽、SMD
关于铁氧体磁珠
FB10 - F-Bead、120E、3A、SMD0603、MPN - BLM18KG121TN1D - Murata 型。
FB7 - F-Bead、26E、6A、SMD0603、MPN - TDK 中的 MPZ1608S260ATAH0。
使用的47uF 电容器包括- Cap、CER-X6S、47uF、16V、20%、 1210、MPN - Murata 公司的 GRM32EC81C476ME15L
谢谢。此
致、 - Teja