This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62913:原理图审阅

Guru**** 2814095 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213053/tps62913-schematics-review

器件型号:TPS62913

大家好、

我们在  原理图中使用了 TPS62913RPUR 开关元件。 我已将原理图附在下面、请查看原理图并与我们分享您的宝贵反馈。

谢谢。此

致、 - Teja
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    一些关于您的设计的问题/评论。 这些问题假设您选择了 TPS62913来优化设计中的噪声和纹波。  如果这不是您的目标、其中一些问题/意见可能不适用:

    对于1MHz、无展频、输出放电、无同步、S-CONF 被拉至 GND。  对于5V 至3.3V 输出的应用、我建议使用2.2MHz 开关频率、以便实现最低的噪声和纹波。  如果您要使用1MHz 开关频率且负载大于2.5A、则应使用4.7uH 电感、如表8-2注释4所示。

    2.您的设计中的电感是什么? 器件型号会很好。

    3.在输出滤波器上使用什么47uF 电容器? 较大值的电容器往往具有较高的寄生电感和电阻、并可能导致额外纹波。

    4.您使用的是什么铁氧体磁珠?

    5.请注意、减小 NRSS 电容器将增加设计的积分噪声。  有关此参数如何影响噪声的信息、请参阅数据表。

    6.您不太可能需要 Cff 电容器、因此我建议您在不首先使用该电容器的情况下对其进行测试、以便在进行瞬态和稳定性测试后查看是否需要该电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    感谢您的宝贵反馈。

    我们正在使用的电感器为 MPN - Vishay 的 IHLP2525CZER2R2M06 - Ind、Power、2.2uH、20%、14A、 17.73mE、屏蔽、SMD

    关于铁氧体磁珠

    FB10 - F-Bead、120E、3A、SMD0603、MPN - BLM18KG121TN1D - Murata 型。

    FB7 - F-Bead、26E、6A、SMD0603、MPN - TDK 中的 MPZ1608S260ATAH0。

    使用的47uF 电容器包括- Cap、CER-X6S、47uF、16V、20%、 1210、MPN - Murata 公司的 GRM32EC81C476ME15L

    谢谢。此

    致、 - Teja
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用2.2MHz 开关频率、这些元件应该可以满足3.3V 输出电压和3A 电流的要求。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈 Steve