尊敬的 TI 团队:
我正在将 UCC28C43-Q1 IC 用于我的反激式转换器应用。 我要对反激式转换器实施启用/禁用信号。

在数据表中、它 仅显示了来自微控制器的 MOSFET 和 DISABLE 信号。 我对这个电路有几个问题:-
1. 没有栅极驱动器或缓冲器,只有 MOSFET 才足够?
2. 推荐使用的 MOSFET 器件 型号 ?
3. COMP 管脚的额定电流和电压是多少?
4.是否有任何应用程序实施了此项功能?
谢谢。
施里特什
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
我正在将 UCC28C43-Q1 IC 用于我的反激式转换器应用。 我要对反激式转换器实施启用/禁用信号。

在数据表中、它 仅显示了来自微控制器的 MOSFET 和 DISABLE 信号。 我对这个电路有几个问题:-
1. 没有栅极驱动器或缓冲器,只有 MOSFET 才足够?
2. 推荐使用的 MOSFET 器件 型号 ?
3. COMP 管脚的额定电流和电压是多少?
4.是否有任何应用程序实施了此项功能?
谢谢。
施里特什
尊敬的 Shritesh:
让我尝试回答您的问题如下:
1. 没有栅极驱动器或缓冲器,只有 MOSFET 才足够? *是。 您可以使用任何方法将 COMP 引脚拉至 GND 以禁用器件。
2. 推荐使用的 MOSFET 器件 型号 ? *任何小型晶体管都可以工作。
3. COMP 管脚的额定电流和电压是多少? *我必须向设计团队核实,但该值应小于 1 mA。
4.是否有任何应用程序实施了此项功能? *使用 UCC28C56的新 EVM 显示了如何使用 PNP 晶体管实现软启动。 我并不了解在实际应用中使用此技术的任何具体示例、但您可以根据需要进行检查。