This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43-Q1:UCC28C43-Q1

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215400/ucc28c43-q1-ucc28c43-q1

器件型号:UCC28C43-Q1

尊敬的 TI 团队:

我正在将 UCC28C43-Q1 IC 用于我的反激式转换器应用。 我要对反激式转换器实施启用/禁用信号。

在数据表中、它 仅显示了来自微控制器的 MOSFET 和 DISABLE 信号。 我对这个电路有几个问题:-

1. 没有栅极驱动器或缓冲器,只有 MOSFET 才足够?

2. 推荐使用的 MOSFET 器件 型号 ?

3. COMP 管脚的额定电流和电压是多少?

4.是否有任何应用程序实施了此项功能?

谢谢。
施里特什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shritesh:

    让我尝试回答您的问题如下:

    1. 没有栅极驱动器或缓冲器,只有 MOSFET 才足够? *是。 您可以使用任何方法将 COMP 引脚拉至 GND 以禁用器件。  

    2. 推荐使用的 MOSFET 器件 型号 ? *任何小型晶体管都可以工作。  

    3. COMP 管脚的额定电流和电压是多少? *我必须向设计团队核实,但该值应小于 1 mA。  

    4.是否有任何应用程序实施了此项功能? *使用 UCC28C56的新 EVM 显示了如何使用 PNP 晶体管实现软启动。 我并不了解在实际应用中使用此技术的任何具体示例、但您可以根据需要进行检查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 John 的快速回复。

    如果您可以在实现了禁用/启用的情况下共享特定应用、这将非常有用。  

    谢谢。

    施里特什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shritesh:

    我正在查看它。 由于这是一种通用 PWM 控制器、因此可用作升压、降压、反激式、正向或 SEPIC 转换器。在一些用例中、我可以看到需要禁用控制器。 我想唯一不使用的用例是反激式、因为在任何系统中通常都会出现第一个电源轨。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我正在设计用于备份电路的反激式控制器、其中反激式将最多运行一分钟。 因此、我需要在运行结束后禁用该转换器。

    谢谢。

    施里特什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shritesh:

    我已经检查了这一点、很多客户出于各种原因禁用器件。 我还确认、您可以假设下拉电流在1mA 左右。  

    这是否有助于回答您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 John 的宝贵支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shritesh:

    欢迎您的光临!