This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:输出电流/电压与预期值不匹配。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409, LM3409HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210411/lm3409hv-output-current-voltage-not-matching-expected-values

器件型号:LM3409HV
主题中讨论的其他器件:LM3409

大家好!

出于某种原因、我的 LED 获得的输出电流和电压与基于计算的预期值不同。 以下是我的 LM3409值和组件选择:



输入电压: 24V

VO: 17V

η: 95%

FSW: 201.6KHz

ROFF: 34kΩ 1% 125mW -  FOJAN FRC0805F3402TS - https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2201121630_FOJAN-FRC0805F3402TS_C2933420.pdf

COFF: 470pF 50V X7R -  FOJAN FCC0805B471K500DT - https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2208181800_FOJAN-FCC0805B471K500DT_C5137598.pdf

I-LED: 4635mA

Rsense: 0.05Ω 1% 3W -  NCT LRBN25GFER050 -  https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2208021730_NCT-LRBN25GFER050_C5121147.pdf

ΔiL μ V PP: 650mA

L1: 5.5A 33uH 74Ω-  KOHERelec MDA1050-330M - https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2109092030_KOHERelec-MDA1050-330M_C2847566.pdf

IL 最大值: 4960mA

ΔVIN μ V PP: 1.55V

建议 Cin: 22uF

CIN-1: 22uF 35V X5R -  TDK C2012X5R1V226MT000E - https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1912111437_TDK-C2012X5R1V226MT000E_C338080.pdf

CIN-2: 22uF 35V X5R -  TDK C2012X5R1V226MT000E - https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1912111437_TDK-C2012X5R1V226MT000E_C338080.pdf

CF: 1uF 50V X7R -  FH 0805B105K500NT - https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1811061720_FH--Guangdong-Fenghua-Advanced-Tech-0805B105K500NT_C215803.pdf

Q1: 60V 14A 110mΩ-  Diodes Incorporated DMP6180SK3Q-13 - https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1912111437_Diodes-Incorporated-DMP6180SK3Q-13_C461099.pdf

D1: 150V 10A 肖特基- 二极管公司 MBRD20150CT-13 - https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1912111437_Diodes-Incorporated-MBRD20150CT-13_C151357.pdf

V 接通: 20.6666V

V-HYS: 1.034V

Ruv1: 3kΩ 1% 125mW -  UNI-Royal 0805W8F3001T5E - https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2206010200_UNI-ROYAL-Uniroyal-Elec-0805W8F3001T5E_C17661.pdf

RUV2: 47kΩ 1% 125mW -  UNI-ROYAL 00805W8F4702T5E - https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2206010200_UNI-ROYAL-Uniroyal-Elec-0805W8F4702T5E_C17713.pdf

COUT: 无



尽管计算了4635mA 平均电流下的17V 输出、但在2.85A 下仅能获得15.5V 的输出。 我重新进行了几次计算、并尝试了一些计算器工具、而且我非常确信我的所有值都是正确的、因此我不确定发生了什么情况。 EN 引脚被拉高至5V、并且没有 PWM。 我曾尝试将 CF 移至 VCC 和 CSn 之间、尽管 PFET 的 QC 低于30nC、但它没有区别。

我尝试的另一件事是使用0.033Ω 的不同检测电阻、而不是0.05Ω 的检测电阻。 这使电流达到3.6A、

我真的很感激能帮你弄清楚我做错了什么。 我想、可能我选择的 PFET 或二极管不正确、原因是我不知道。 这里是电路原理图和封装、是2层电路板、整个背面是接地层:



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathew:

    L+和 L-之间连接了多少个 LED? 有多少个并联? 有多少个是串联的? 您能否提供 LED 器件型号?

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、谢谢你的帮助。 它是一个具有25个独立 LED 的 SLA-A 模块、采用5S5P 配置、通常用于 UV 3D 打印机应用。 这是一张照片(右下角的小型无源器件只是一个热敏电阻):

    LED 

    遗憾的是、由于 LED 是作为带有散热器、电源和菲涅耳透镜的套件提供的、因此我没有确切的型号。 我已经搜索了很长时间才找到一个,但似乎是自定义的。 整个套件的数据表指定了 LED 的17V 5A 电源。

    LED 附带的电源 采用基于 LM25116MH 的设计。 它尺寸太大、无法满足我的要求、这就是我尝试使用 LM3409构建自己的 LED 驱动器电路的原因。 我可以确认、在由我用于测试设计的相同24V/10A 工作台电源供电时、其中包含的电源确实能够在5A 电流下输出17V 电压、因此我确信这正是我所需要的。 我不知道如何让 LM3409与它匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathew:

    明白了。 我会仔细检查您的参数、并在24小时内给您反馈。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Steven。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathew:

    对不起,但我有一个紧急的商务旅行这两天。  

    我很抱歉耽误了我的时间。 当我回到办公室后,我会给你回复。 感谢您的理解。

    BR、Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心、谢谢 Steven。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephen、因为已经5天了、登记入住也非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在重新登记入住。 仍很感激您能知道我做错了什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathew:

    抱歉。 很抱歉耽误你的时间。 我现在正在研究这一问题,并正在研究这一问题。 我会在明天回复。

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathew:

    • 我已经检查了您的计算、我没有发现任何问题。
    • 我看到您在计算详细信息中输入了太多输入电容器 Cin-1和 Cin-2、但我在您的原理图和 PCB 布局中看不到它们。
    • PCB 布局 可以得到很大改进。  但我目前不确定布局是否是造成"电流不准确"问题的根本原因。
    • 下面这一点是可疑的。 请尝试以下项目以帮助我识别:
      • 请尝试测量 IADJ 引脚的电压。
      • 请尝试将 IADJ 引脚连接到外部恒压源= 1.24V、然后查看输出是什么。
    [quote userid="557192" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210411/lm3409hv-output-current-voltage-not-matching-expected-values 我尝试的另一件事是0.033Ω 的另一个感应电阻器,而不是0.05Ω。 这使电流达到3.6A、具有相同的15.5V

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephen、感谢您深入研究我的问题并验证我的计算结果。

    您对输入电容器是正确的、我的布局和原理图中只有一个。 在设计和订购 PCB 之前、我没有意识到推荐使用两个输入电容器。 在我的测试中、我在我在44.6uF 下测量的同一封装上尝试了两个22uF 的输入电容器以及一组两个并联的。 额外的输入电容对 LED 的输出电压和电流没有可测量的影响。 无论如何、我的下一个电路板版本都将有额外的空间用于第二个输入电容器。

    我测得 IADJ 引脚在运行期间的电压为1.241V。 尽管是正确的电压、但我 按照您的建议将其连接到1.24V 的外部恒压源。 这 LED 的输出电压和电流也没有可测量的影响。  在2.85A 时、仍测得15.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathew:

    • 根据理论计算结果、可能不需要第二个22uF 输入电容器。 但如果需要、您可以拥有该额外的电容器空间、用于进一步去耦。
    • 我 今天将在我们的 EVM 上测试您的参数。
    • 请使用电流探头测量 I_LED 电流波形、并为我提供示波器捕获。 (如果没有电流探头、则可以探测 CSP 引脚和 CSN 引脚的电压、然后在示波器上进行数学计算。)

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    由于你的建议,我能够找到问题的根源。 我发现我的 CSP 线迹太长太细、从而在感应电阻器上产生额外电阻。 为了进行测试、我 焊接了一根18AWG 导线  来代替可疑的迹线、以降低电阻、现在我将获得 LM3409HV 的预期输出。

    因此、您可以更正并怀疑我的布局导致了问题。 我将在我的设计中纠正此情况。 非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathew:

    很高兴听到您找到了根本原因。 我强烈建议您参阅数据表中的第11节"布局"以了解布局。

    如果您有任何其他问题、请随时再次与我联系。 我很高兴提供帮助。

    我将关闭该主题。

    此致、

    周老师