Other Parts Discussed in Thread: TPS2116, TPS2117
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2116 主题中讨论的其他器件: TPS2117
大家好、支持团队。
我们的客户问我们以下问题。
当 MODE≥1V、VIN1=3.3V、VIN2=0V、PR1=低电平时、VOUT 会发生什么情况?
当 VIN1>1.6V 且 VIN2>1.6V 时、是否建议使用 GPIO 控制 MODE 引脚?
3.如果2. 是的、当 VIN1>1.6V、MODE=L->H (PSR1=H)时、输出从高阻态切换到 VIN1需要多长时间? (是否与 TD 时间相同?)
4. VIN<1.6、VIN2<1.6、MODE>1V 时 VOUT 会发生什么情况?
您能告诉我们您的意见?
此致、
千兆