This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:关于 Vout 状态

Guru**** 2814775 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2116, TPS2117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215864/tps2116-regarding-vout-status

器件型号:TPS2116
主题中讨论的其他器件: TPS2117

大家好、支持团队。

我们的客户问我们以下问题。

当 MODE≥1V、VIN1=3.3V、VIN2=0V、PR1=低电平时、VOUT 会发生什么情况?
当 VIN1>1.6V 且 VIN2>1.6V 时、是否建议使用 GPIO 控制 MODE 引脚?
3.如果2. 是的、当 VIN1>1.6V、MODE=L->H (PSR1=H)时、输出从高阻态切换到 VIN1需要多长时间? (是否与 TD 时间相同?)
4. VIN<1.6、VIN2<1.6、MODE>1V 时 VOUT 会发生什么情况?

您能告诉我们您的意见?

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、  

    1. 在这种情况下、将选择 VIN2为输出端  
    2. MODE 引脚可以连接到输入或外部偏置、我们建议在 MODE 连接高电平时将 PR1连接到 GPIO 引脚。  
    3. 我们不建议将 MODE 连接到 GPIO、因此我们没有该时序信息
    4. 在此配置中、 由于没有有效输入、器件将输出 HiZ。  

    我们已针对新的 TPS2117器件重新组织了真值表流程。 这是 TPS2116的引脚对引脚兼容、并使用相同的逻辑流程。 不同之处在于 TPS2117的 Ron 更小、电流容量更大、为4A。 但是、如果您更喜欢以下措辞、则可以交替使用真值表:  

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elizabeth - ASN:

    感谢您提供信息和建议。

    我了解。

    此致、

    千兆