This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24630:VDD 范围

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216050/ucc24630-vdd-range

器件型号:UCC24630

您好!

实际上、我不确定此 IC 是否适合我的应用。 我在初级侧使用 NPC、我的理解是、拓扑无关紧要。 UCC24630也可用于 CCM 模式、对我来说也是可以的。 是这样吗?

此外 、此 IC 的绝对 VDD 最大值为30V。 我有40V 输出。 我能否将其与分压器配合使用?

此致

K·托克塔姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toktam:

    可以。 只要可以产生辅助偏置轨以确保 VDD 不会超过30V、就可以支持更高的输出电压。 这里是一个 应用手册 、介绍了如何实现这一目的。  

    我希望这可以回答您的问题。