Other Parts Discussed in Thread: UCC24630
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC24630 您好!
实际上、我不确定此 IC 是否适合我的应用。 我在初级侧使用 NPC、我的理解是、拓扑无关紧要。 UCC24630也可用于 CCM 模式、对我来说也是可以的。 是这样吗?
此外 、此 IC 的绝对 VDD 最大值为30V。 我有40V 输出。 我能否将其与分压器配合使用?
此致
K·托克塔姆