This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481-Q1:温度-Vsense 曲线

Guru**** 1815690 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215244/lm3481-q1-temperature--vsense-curve

器件型号:LM3481-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5155

大家好、

我想知道您是否具有以下温度 Vsense 曲线? 在哪种情况下、对应于 Vsense、100mV 和190mV? 谢谢!

谢谢  

斯嘉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    我们没有温度 Vsense 曲线。 您可以考虑 LM5155 、它在整个温度范围内具有更严格的电流限制阈值容差。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ji:

    如果没有曲线、您能否建议 Vsense 和温度之间是否存在任何关系? 何时出现最小值和最大值? 是否只是从器件间差异而不与温度相关?

    谢谢!

    斯嘉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    正如 Feng 已经提到过的、恐怕我们还没有任何电压感测温度依赖性的详细测试数据。
    从数据表中可以看出、该最小和最大 Vsense 值是所有场景的最坏情况限制、包括整个温度范围、电压/电流范围和器件变化。 因此、我假设温度只是可能影响 Vsense 电压的多个因素之一。

    此致、
    尼克拉斯