请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3481-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5155
大家好、
我想知道您是否具有以下温度 Vsense 曲线? 在哪种情况下、对应于 Vsense、100mV 和190mV? 谢谢!

谢谢
斯嘉利特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.