This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:OCP 响应时间

Guru**** 2513035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215036/tps25982-ocp-response-time

器件型号:TPS25982

团队好,

我想知道 ITIMER 是否保持开路、触发 OCP 时的响应时间 TSC 吗?

此致,
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:

    短路响应时间与 TSC 相同。 它不受 ITIMER 电容值影响。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    我要确认的是、计时器引脚是否保持断开状态。 当 OCP 被触发时、无论延迟时间是0+TSC、其中 TSC 的典型值为400ns

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailang,

    该器件有两个过流阈值。 一个是 ILIM、另一个是短路快速跳变阈值(ISC= 2.1* ILIM)。

    1.当电流介于 ILIM 和 ISC 之间时、器件等待 ITIMER 持续时间、ITIMER IT 电路断开。 总响应时间= ITIMER+ TLIM。 对于 ITIMER 开路情况、该值为0+TLIM= TLIM。

    2.当电流高于 ISC 时,器件不等待定时器而跳闸,响应时间为 TSC。

    此致

    G·库纳尔