请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25982 团队好,
我想知道 ITIMER 是否保持开路、触发 OCP 时的响应时间 TSC 吗?


此致,
海亮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队好,
我想知道 ITIMER 是否保持开路、触发 OCP 时的响应时间 TSC 吗?


此致,
海亮
您好,Hailang,
该器件有两个过流阈值。 一个是 ILIM、另一个是短路快速跳变阈值(ISC= 2.1* ILIM)。
1.当电流介于 ILIM 和 ISC 之间时、器件等待 ITIMER 持续时间、ITIMER IT 电路断开。 总响应时间= ITIMER+ TLIM。 对于 ITIMER 开路情况、该值为0+TLIM= TLIM。
2.当电流高于 ISC 时,器件不等待定时器而跳闸,响应时间为 TSC。

此致
G·库纳尔