请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27Z561-R2 主题中讨论的其他器件: BQ27Z561-R1、 BQSTUDIO
使用 BQ27Z561-R2时、需要更新 ChemID # 7142。 我们遇到了一个奇怪的问题、您可以帮助分析原因吗?
1.在未连接电池的情况下、打开软件 BQSTUDIO 并手动选择 BQ27Z561-R1以查看 ID 7142。
2.连接电池打开 BQSTUDIO 软件时、软件会自动进入 BQ27Z561-R2的界面、但找不到7142的 ID;
3.由于软件会自动重定向到 R2版本,因此我无法更新到 BQ27Z561-R2的电池。 请问原因是甚么?
此外、我们还下载了用于 ID7142的 ID 升级包1022、并将其更新为 BQSTUDIO 软件。