This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:ID 问题

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R2, BQ27Z561-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215655/bq27z561-r2-id-issue

器件型号:BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他器件: BQ27Z561-R1BQSTUDIO

使用 BQ27Z561-R2时、需要更新 ChemID # 7142。 我们遇到了一个奇怪的问题、您可以帮助分析原因吗?

1.在未连接电池的情况下、打开软件 BQSTUDIO 并手动选择 BQ27Z561-R1以查看 ID 7142。

2.连接电池打开 BQSTUDIO 软件时、软件会自动进入 BQ27Z561-R2的界面、但找不到7142的 ID;

3.由于软件会自动重定向到 R2版本,因此我无法更新到 BQ27Z561-R2的电池。 请问原因是甚么?

此外、我们还下载了用于 ID7142的 ID 升级包1022、并将其更新为 BQSTUDIO 软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HY、您好!

    R2固件支持 Turbo 模式、而 R1不支持。 要使用不支持涡轮模式的 ChemID、您需要按如下方式勾选框