请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76940 尊敬的先生
最近的测试发现、当 BMS 低于-10 ℃ 时(AFE 进入关断模式并通过 TS1引脚唤醒后、温度恢复到0度以上不是问题)、MCU 无法成功初始化 AFE、导致读取电压、电流和温度失败。
但是、3.3V 的 REGOUT 电压一直是正常的、我们删除了 C11和 C15、应该可以、我们仍在分析和解决、客户提供的样本还悬空。
问题是:当电源正常时、为什么初始化失败? 摆脱 C11和 C15有风险吗? 谢谢!