This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:-10 ℃ 中 BQ76940初始化异常

Guru**** 2516550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215736/bq76940-bq76940-initilization-abnormal-in--10

器件型号:BQ76940

尊敬的先生

最近的测试发现、当 BMS 低于-10 ℃ 时(AFE 进入关断模式并通过 TS1引脚唤醒后、温度恢复到0度以上不是问题)、MCU 无法成功初始化 AFE、导致读取电压、电流和温度失败。
但是、3.3V 的 REGOUT 电压一直是正常的、我们删除了 C11和 C15、应该可以、我们仍在分析和解决、客户提供的样本还悬空。
问题是:当电源正常时、为什么初始化失败? 摆脱 C11和 C15有风险吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TS1、TS2和 TS3是否有热敏电阻或下拉电阻? 这是数据表要求的。 10K 为建议值。


    摆脱 C11和 C15是否有风险?

    数据表未提及这些是必须执行的操作。 您可以执行一些测试、但这些测试似乎没有必要。

    这是一种非常有用的 E2E 主题唤醒问题。

    此致、
    何塞·库索