This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:BQ25611D 充电器问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214164/bq25611d-bq25611d-charger-questions

器件型号:BQ25611D

您好!

关于  BQ25611D 有3个问题 

1.如果 D+和 D-短接100欧姆、是否为 DCP 模式?

2. "适配器被检测为未知"是什么意思?  在什么情况下,它会被认为是未知的?

3. 如果检测到适配器为 unknown=> input current 500mA。 是否意味着停止充电?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    团队目前不在复活节假期办公室。 我们将在2011年4月11日返回办公室后与您联系。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.是。

    2.如果 D+和 D-引脚是开路的。

    3、未知适配器只决定了初始输入电流限值,不会影响充电状态。  输入电流限值检测完成后、主机可以通过 I2C 修改输入电流限值。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    另一个问题。 如果 VBUS 低于4.5V、它是否会停止充电?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、 如果 VBUS 低于4.5V、是否会被判定为未知?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.视情况而定。 有关 详细信息、请参阅 d/s 上的9.3.6.1自主充电周期。

    2.否。

    谢谢。