请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25611D 您好!
关于 BQ25611D 有3个问题 。
1.如果 D+和 D-短接100欧姆、是否为 DCP 模式?

2. "适配器被检测为未知"是什么意思? 在什么情况下,它会被认为是未知的?

3. 如果检测到适配器为 unknown=> input current 500mA。 是否意味着停止充电?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.