This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141-Q1:LM5141-Q1:最大输出电流能力

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215449/lm5141-q1-lm5141-q1-maximum-output-current-capability

器件型号:LM5141-Q1

您好、团队成员:

我想使用 LM5141-Q1设计单个降压转换器、其中包含:

输入电压:4V~36V

输出电压:3.3V

输出电流:14A

我知道输出电流是由功率级组件(MOSFET 和电感器)决定的、而不是由控制器决定。 (论坛相关问题链接:LM5141-Q1:最大输出电流能力-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛)

但很奇怪、在下面的 产品网页、"产品详细信息"参数显示此器件的最大输出电流为30A、而在同一页面中向下滚动、 WEBENCH 工具显示 此器件的最大输出电流仅为10A?  

此外、在另一个问题的回答中、提到此器件的最大输出电流限制是10A? (与论坛相关的问题链接 :LM5141-Q1:最大输出电流能力-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛)

那么、是否有可能使用 LM5141-Q1设计14A Iout_max 降压转换器 ? 如果需要、您是否会建议使用合适的仿真工具进行快速评估?

作为参考、

产品网页: LM5141数据表、产品信息与支持| TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:您好、我在 WEBENCH 中为典型设计输入了10A。 它不表示"最大电流"、正如您提到的、它与功率级组件相关。

    我看到设计的电流为25A 和30A、同样取决于 Fsw 和最大温度环境温度。 我建议使用快速入门计算器来检查效率、功率损耗等。14A 应该不是一个问题...

    此致、

    时间