This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:输入电流 THD 随着负载增大。

Guru**** 2393775 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, TIDA-00779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213568/ucc28180-input-current-thd-is-increasing-with-the-load

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件: TIDA-00779

您好!
我使用的是3.4kW PFC。 我使用 UCC28180控制器、并为 TIDA-00779的设计选择了地址。
我所面临的问题是、随着负载的增加、THD 会变得更糟。 遵循数据、

引脚(W)  I_THD (%)
285      9.2
588      5.46
873个     11.2
1.164k  14.7

在本例中、我设计了一个 PFC 电感器、这样在空载电感值为340uH、在满载时、电感值可降至185uH。
补偿器值和感应、我已经按照参考使用过。 我还没有使用升压跟随器。 我尚未将 PFC 加载到满载。
我需要您的帮助来指导我解决该问题。  

谢谢。

维基

(附加的波形包括输入电流和输出电压纹波、电感电 流和输出电压纹波、输入电流和输出电压纹波以及输入大容量电容器上的整流直流电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicky:

    感谢您对 UCC28180提出疑问。

    请将您用于帮助我们开始调试的 UCC28180上的计算器发送给我们。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish:  

    谢谢你的答复。 我附加了 SLUC506C、我还添加了注释、以便更好地阐明。 请提供一些可能会在 PFC 升压转换器中导致 THD 变差的原因。 希望您能快速回复。

    此致、

    维基

    e2e.ti.com/.../5165.sluc506c.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicky:

    感谢您发送 Excel 工具。  

    我觉得计算没问题、可能需要一些修改:

    1.将升压电感增加到300uH

    2. 输出电容可增加至2200uF

    3.需要检查电压环路- Cvcomp - 15uF、Rvcomp - 6.8千欧、Cvcomp_p - 0.68uF

    您可能需要检查这些错误、因为这可能是由于环路不稳定(电压/电流)导致的。 还请交叉检查 EMI 元件值。 让我们了解您通过测试获得的观察结果。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 现在问题已经解决、这确实起到了很大的帮助作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicky:

    感谢您的反馈。 很高兴为您提供帮助。 您能通过单击"已解决"获得帮助吗? 如果您将来有任何问题、敬请告知。

    此致、

    哈里什