尊敬的专家:
您可以看到下面以黄色显示的日志。
大电流会导致电压跳至2996mV、低于"终止电压"(3100mV)。 这会触发 SoC 从21跳至0。
但是、我已经将"Term V Hold Time"配置为60s。 下面的每5s 一行显示一次。 为什么 SoC 仍然为0?
"Delta Voltage"是否 就是为此设计的? 根据数据表说明、BQ561 是否应自动更新"Delta Voltage"?
对于我的情况、如果我将 "Delta Voltage"设置为300mV、它是否可以改善我的问题?
| 温度 | VBAT | 伊巴特 | 阿巴特 | RM | SoC |
| 350 | 3288 | -969 | -1036 | 1011 | 21 |
| 349 | 3281 | -981 | -1020 | 1010 | 21 |
| 349 | 3276 | -964 | -1006 | 1008 | 21 |
| 350 | 3265 | -973 | -996 | 1007 | 21 |
| 358 | 2996 | -1175 | -1147 | 1001 | 21 |
| 341 | 3225 | -1619 | -1154 | 980 | 21 |
| 354 | 3199 | -1012 | -1167 | 0 | 0 |
| 360 | 2922 | -2229 | -1207 | 0 | 0 |
| 356 | 3137 | -1098 | -1195 | 0 | 0 |
| 354 | 3150 | -1051 | -1159 | 0 | 0 |
| 357 | 2980 | -1198 | -1172 | 0 | 0 |
| 355 | 3098 | -1031 | -1141 | 0 | 0 |
下面是我使用的 DFFS 和 gg 文件。