This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R1:脉冲负载导致的 SoC 跳转

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211224/bq27z561-r1-soc-jump-due-to-pulse-load

器件型号:BQ27Z561-R1

尊敬的专家:

您可以看到下面以黄色显示的日志。  

大电流会导致电压跳至2996mV、低于"终止电压"(3100mV)。 这会触发 SoC 从21跳至0。

但是、我已经将"Term V Hold Time"配置为60s。 下面的每5s 一行显示一次。 为什么 SoC 仍然为0?

"Delta Voltage"是否 就是为此设计的? 根据数据表说明、BQ561 是否应自动更新"Delta Voltage"?

对于我的情况、如果我将 "Delta Voltage"设置为300mV、它是否可以改善我的问题?

温度 VBAT 伊巴特 阿巴特 RM SoC
350 3288 -969 -1036 1011 21
349 3281 -981 -1020 1010 21
349 3276 -964 -1006 1008 21
350 3265 -973 -996 1007 21
358 2996 -1175 -1147 1001 21
341 3225 -1619 -1154 980 21
354 3199 -1012 -1167 0 0
360 2922 -2229 -1207 0 0
356 3137 -1098 -1195 0 0
354 3150 -1051 -1159 0 0
357 2980 -1198 -1172 0 0
355 3098 -1031 -1141 0 0

下面是我使用的 DFFS 和 gg 文件。

e2e.ti.com/.../coslight_5F00_configure.df.fs

e2e.ti.com/.../coslightconfig.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

     今天、我在实验室中尝试了一些关于带脉冲负载的"Term V Hold Time"和"Delta Voltage"的实验。 我对结果非常困惑。 让我在此重申一点:

    1. "端电压"=3100mV"端电压"=20mV。 根据我的实验、BQ561从首次采样3120mV 开始逐步将 SoC 平滑至0。  我对吗?

    2.什么会触发"gauging status"寄存器组中的"EDV"位?

    3. "Term V Hold Time"= 60s. 这是否意味着仅当所有60秒内的样本低于"终止电压"时、SoC 才强制为0? 或者某些电压低于"终止电压"? 这里的判断是什么? 对于我的实验、结果非常随机。 有时、它会在 SoC 强制为0之前的某个时候进行延迟。 有时、对于低于 "Term Voltage"的第1个电压样本、它跳转到0。 任何其他寄存器可能会影响该结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    问题的至少一部分是负载电流突然跳变。 容量仿真是根据负载模式和负载选择设置进行的、因此负载几乎双倍将与仿真不匹配。 如果这是正常负载分布、那么我建议更改负载模式/负载选择、以便在仿真中考虑到这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish,

    您能否评论我的以下问题有关 "术语 V 保持时间","三角电压"和"EDV"? 谢谢

    Kang cai Mr. Li 说:

    1. "端电压"=3100mV"端电压"=20mV。 根据我的实验、BQ561从首次采样3120mV 开始逐步将 SoC 平滑至0。  我对吗?

    2.什么会触发"gauging status"寄存器组中的"EDV"位?

    3. "Term V Hold Time"= 60s. 这是否意味着仅当所有60秒内的样本低于"终止电压"时、SoC 才强制为0? 或者某些电压低于"终止电压"? 这里的判断是什么? 对于我的实验、结果非常随机。 有时、它会在 SoC 强制为0之前的某个时候进行延迟。 有时、对于低于 "Term Voltage"的第1个电压样本、它跳转到0。 任何其他寄存器可能会影响该结果?

    [/报价]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish,

    最重要的是"术语 V 保持时间"。

    无论我设置为 "Term V Hold Time"的值是多少、我都没有看到不同的效果。 电压达到"Term voltage (Term voltage)"后、SoC 切断到0 的时间是随机的、与"Term V Hold Time (Term V Hold Time)"无关。 (我在测试时使用恒定负载、以避免随机电压跳跃。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    在上面的对数中、电流突然跳变导致电压降为0。 这不是因为存在终止 V 设置。 如果您有不同的恒定电流日志、请分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish,

    我不太明白。 我之所以要使用 "项 V 保持时间"是为了避免 SoC 跳转至0导致 电流突然跳变。 如果电压保持在 Term 电压下、那么我希望 SoC 仅在60s 之后跳转到0。

    否则、 设计"术语 V 保持时间"的目的是什么?

    您能测试 "术语 V 保持时间"并将您的日志发送给我吗?

    下面是恒流测试。 I 将 "TERM V HOLD TIME"=200s、  "TERM VOLTAGE"=4095mV、96S 从4095mV 设置为 SoC 0

    e2e.ti.com/.../Honor_5F00_Wxx_5F00_ID7054_2D00_termV_5F00_200s_5F00_4095mV.log

    下面是 "终止 V 保持时间"=250、  "终止电压"=4090mV、24s、从4090mV 到 SoC 0

    e2e.ti.com/.../Honor_5F00_Wxx_5F00_ID7054_2D00_termV_5F00_255s_5F00_5mV.log

    下面是 "终止 V 保持时间"=2s、  "终止电压"=4120mV、24s 从4120mV 到 SoC 0

    e2e.ti.com/.../Honor_5F00_Wxx_5F00_ID7054_2D00_termV_5F00_2s_5F00_4120mV.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 remcap 仿真返回0mA 十六进制、电量监测计也会将 SOC 设置为0% 这与项 V HOLD 时间(仅查看电压)无关。

    您的终止电压会非常高。 如果电压曲线平坦、那么这对许多化学物质都不适用。 为了获得良好效果、应将 Terminate Voltage 设置在负载电压曲线的拐点之后。 如果这不可行、另一种选择是使用保留容量、使有效终止电压足够高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominik,

    您可以看到下面的日志吗? I 设置"终止电压"=3400mV

    即使我设置"TERM V HOLD TIME"=60、电压降至3400mV 以下后、SoC 也会立即变为0

    e2e.ti.com/.../Honor_5F00_Wxx_5F00_ID7054_2D00_termV-_2D00_-Copy.log

    e2e.ti.com/.../ATL_5F00_7054_5F00_termV.gg.csv