This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:寿命数据和0V 充电禁用

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211579/bq28z610-life-time-data-and-0v-charging-disable

器件型号:BQ28Z610

大家好、

以下是 BQ28Z610使用寿命页面。

  1. 是否可能添加电池的"寿命中的最小电压"?
  2. 当监测计 IC 关闭时、我们是否可以在充电前读取电池电压?
  3. 是否可以禁用0V 充电? 例如<1~2V 停止充电

谢谢。

安德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.该监测计不会记录最小电池电压、因此无法将其与寿命相加。

    2.您必须先打开电量监测计才能读取电池电压。

    4.将 ZVCHG 退出阈值设置为0V。 这将禁用零电压充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    非常感谢。

    对于问题2、我认为客户希望在使 MOSFET 能够充电之前读取电池电压。 有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电量监测计应始终由电池供电、因此如果启用了 CHG FET、电量监测计不会关闭。 当 CHG FET 关闭时、您将能够读取 VBAT、VCELL1和 VCELL2。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    如果禁用了0V 充电、最小充电电压是多少? 是2.2V 还是更低? 我看到 ZVCHG 退出最小电压为0V、典型值为2.2V、这让我感到困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anderson、

    这是 ZVCHG 将停止的阈值。 通过设置非常低、您可以禁用 ZVCHG

    请参阅 TRM 第4.9节"预充电"