请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610 大家好、
以下是 BQ28Z610使用寿命页面。
- 是否可能添加电池的"寿命中的最小电压"?
- 当监测计 IC 关闭时、我们是否可以在充电前读取电池电压?

- 是否可以禁用0V 充电? 例如<1~2V 停止充电
谢谢。
安德森
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.