This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:学习周期-更新状态0x05时失败

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R2, BQ27Z561, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205946/bq27z561-r2-learning-cycle---failure-at-update-status-0x05

器件型号:BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他器件: BQ27Z561BQSTUDIOEV2400

您好!

我正在对一个385mA 单节电池 (化学 ID 0x5800)的 BQ27Z561-R2电量计完成学习周期。 在我看来、学习周期似乎失败、因为 RDIS 标志已设置、并且电阻表在放电周期中未更新。 在学习周期过程结束时、更新状态卡在5、没有更新到6。

在哪些情况下 会测量负电阻?  

您还可以详细说明 这种"如果电荷累积误差> Design Capacity mAh 的5%、则禁用 Ra 更新。"

我正在分享下面的日志。  

放电-张弛

e2e.ti.com/.../Log_5F00_LC_5F00_step1_5F00_discharge.log

充电-放松-放电

e2e.ti.com/.../Log_5F00_LC_5F00_step3_5F00_charge.log

在第2个放电周期的中间、未更新 RDIS 位设置和 Ra 表。

还共享在学习周期开始时设置的电池数据表和参数。  

e2e.ti.com/.../1108.GRP333736_2D00_3.8V_2D00_385mAh.pdf

1 Gg 设计容量 mAh 385
2 Gg 设计容量 cWh 146
3 Gg 设计电压 3800mV
4 Gg 放电电流阈值 35 mA
5 Gg 充电电流阈值 80 mA
6 Gg 停止电流 25 mA
7 Gg 术语电压- IT 配置 3000毫伏
8 Gg FC 设置电压阈值 4400毫伏
9 Gg FC 清除电压阈值 4100 mV
10 Gg FD 设置电压阈值 3000毫伏
11 Gg FD 清除电压阈值 3300毫伏
12 Gg TC 设置电压阈值 4400毫伏
13 Gg TC 清除电压阈值 4100 mV
14 Gg TD 设置电压阈值 3000毫伏
15 Gg TD 清除电压阈值 3300毫伏
16 Gg 负载选择 1
17 Gg LOAD 模式 0
18 Gg EOC 时的电芯1 Chg 电压   4400毫伏
19 ACA 电荷项收尾电流 37 mA
20 ACA 充电终止电压偏移 100毫伏
21 ACA 充电终止充电电压 4400毫伏

谢谢!

贾南·沙阿  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果化学成分不兼容或 QMax 不准确、则会在放电期间设置 RDIS。 请确保化学成分兼容。 即使化学物质在原理上是兼容的、但有时它不涵盖充电电压、因此您可能需要充电至稍低的电压、以便放电深度(充电电压、收尾电流、温度)或 DOD0 (OCV、T)不会在0.0时饱和。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何验证化学 ID 是否兼容?  

    是的、更新后的 Qmax (424)大于设计容量(385)。  那么、如何解决该问题呢?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是如何获得 ChemID 的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按化学 ID 周期  

    共享以下日志文件

    https://drive.google.com/drive/folders/17ABAXQcR8nLIDgV1Joys4UrfujvAxfK5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果这可以解决 RDIS 问题、请尝试在较低的电压下进行充电、作为第一次测试。 该 ChemID 最高为4400mV、并且您可以为该电压稍高一点(4426mV@63mA)。 请将 CV 设置为4400mV、而不是4426mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何在4400V 时停止充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可能、则必须使用您的充电器对其进行配置。 如果您的充电器不支持此功能、您可以使用典型的实验室电源进行测试、在该电源中、您可以将电压设置为4400mV、并将电流限制器设置为恒定充电电流。 然后、实验室电源将使用典型的恒定电流、后跟恒定电压充电序列。 在后一个恒压相位期间的电流降至收尾电流(例如 C/10)以下时关闭实验室电源。 如果这可以解决 RDIS 错误、那么原因是 ChemID 不能覆盖您的4426mV 恒压充电设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以

    因此、我将使用这种方法、使用从化合物周期中得出的新化学物质 id 开始新的学习周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    我已使用直接外部电源尝试了化合物 ID 周期的学习周期。 但我发现充电花费的时间比使用充电器模块要长。 我将与您分享化学 ID 周期的日志、在采用 C/2充电速率的情况下、电池充满电已经花费了2个半小时。  

    外部电源设为4.35V、192 mA 电流(如电池数据表中所述)。

    e2e.ti.com/.../Chem_5F00_id_5F00_23_5F00_03_5F00_1.zip

    e2e.ti.com/.../Chem_5F00_id_5F00_23_5F00_03_5F00_1_2D00_report.zip

    化学报告的偏差大于10。  

    我还注意到的一点是、BQ Studio 上出现的电压不同于50mA。 虽然我校准了 bq27z561、但差异并未消失。 我还在经历电流为3和-3 mA 时的噪声。 这也不会  因为校准而消失。  

    同时与您分享电池数据表。  

    e2e.ti.com/.../8737.GRP333736_2D00_3.8V_2D00_385mAh.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请详细说明50mA 之间的差异。 日志文件显示0mA in Relax、因此我将50mA 解释为增益误差、因此它应该会随电流而变化。 无论电流如何、它都是相同的比例因子吗?

    日志文件显示的行为与单元格的正常行为不一致。 当-43mA 负载从4281mV 变为4316mV 时、电芯电压立即增加。 因此、数据看起来可疑(这可能是 GPC 无法找到良好 ChemID 匹配的原因)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、是50mV、校准电压未消除该差值。   

    此外、在放松状态时还有3和-3 mA 电流噪声。 该噪声也会出现在充电和放电周期中。

    是的、您能告诉我背后的原因吗?  

    我直接使用外部电源以 C/2和4.35V 的速率给电池充电。 但在该模式下、充电需要两个半小时才能达到收尾电流和收尾电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jainam 您好、

    您使用的是 TI EVM 还是定制电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不、我使用的是 Bq27z561evm 电路板。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很奇怪。 物理断开所有元件、然后将电源连接到电池端子。 然后、通过 EV2400/bqStudio 记录数据、然后查看是否看到3mA 电流读数。 这不应该发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish:

    很抱歉这么晚才回复。  

    我已按照您的建议完成设置。  但仍然获得3和-3mA 电流读数。 我将与您分享这些日志、这些日志使用的是电池端子处的电源。

    e2e.ti.com/.../Power_5F00_supply_5F00_30_5F00_0.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jainam 您好、

    日志与电源不匹配。 确保在使用电源时断开电池。 电源还必须能够提供/吸收任何将流动的电流。