请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25982 由于 TPS25982数据表建议在输入/输出侧添加 TVS 和肖特基二极管。
TVS 和肖特基等不同的应用有哪些?
foe 示例:
TVS ->用于钳位电压...
Schottjy->for?
如何为我们的应用进行计算和选择?
VIN=12V I LIMT=约10~15A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.