This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:必须为 TPS259824电子保险丝添加 TVS 和肖特基二极管

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213899/tps25982-is-necessary-to-add-tvs-and-schottky-for-tps259824-e-fuse

器件型号:TPS25982

由于 TPS25982数据表建议在输入/输出侧添加 TVS 和肖特基二极管。

TVS 和肖特基等不同的应用有哪些?

foe 示例:

TVS ->用于钳位电压...

Schottjy->for?

如何为我们的应用进行计算和选择?

VIN=12V I LIMT=约10~15A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    廖先生、您好!

    TVS 二极管用于钳制输入侧的正瞬态、而输出侧的肖特基二极管则用于钳制输出侧的负瞬态电压。 瞬态电压是在出现短路事件等突然电流中断期间产生的。

    EVM 显示典型12V>10A 应用的器件型号。 请使用这些器件。

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    您能否更详细地解释一下它如何在输出侧钳制"负"瞬态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    廖先生、您好!

    当 VOUT 变为负值时、输出肖特基二极管将正向偏置、并且会将 VOUT 钳位到 VF。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    我是否可以知道哪一个指标可以在输出侧引起负瞬态?

    哪一个指标可以在输入侧引起正瞬态? 热插拔等特性则会产生浪涌电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出端短路->输入端正瞬态、输出端负瞬态。

    热插拔电源-> 输入端正瞬态  

    此致

    G·库纳尔