This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561201:TPS561201:与3A 版本相同的原理图 (移至内部)

Guru**** 2516220 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563201, TPS561201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210832/tps561201-tps561201-same-schematic-with-3a-ver-move-to-internal

器件型号:TPS561201
主题中讨论的其他器件:TPS563201

大家好、

您能否查看随附的 TPS563201原理图以评论其是否可以与 TPS561201重复使用无源组件?

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hayashi!

    仅基于上述信息、可以重复使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuai:

    客户的输入/输出为14.5Vin_max、5Vout、600mA max。 当我将这些值代入方程式(4)以计算 Iripple

    Iripple = 5/14.5 *(14.5-5)/(3.3u * 580k)= 47.5/14.5 * 1/(3.3*0.58)= 1.71A

    因此 Irippe/2 = 0.86A。 由于最小电流限制为1.2A、客户应将电感器更改为更高的值、正确吗?

    当更改为4.7uH 时、Iripp/2 = 0.60A。 余量很小。

    当更改为6.8uH 时、 IRIPPLE/2 = 0.41A。 猜得还好。 但有任何疑虑吗?

    总体而言、我计算的内容是否有任何错误?

    此致、

    林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hideki:

    我的同事将在明天之前给您回复!

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hayashi!

    该器件具有谷值电感器电流保护功能。 只要平均电流不超过1.2A、3.3uH 就可以正常工作。

    为了实现稳定性、建议添加具有10-30pF 电容的 C108。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuai:

    我阅读了数据表、发现在下面、这似乎与您的意见冲突

    如果监测到的电流高于 OCL 电平、转换器将保持低侧 FET 导通并延迟创建一个新的设定脉冲、即使电压反馈环路也需要一个

    我了解以下内容

    HSFET 导通时间之后、由于开关电流(ILOAD + Iripple)超过 OCL 阈值(最小值1.2A)、LSFET 将立即导通并检测到过流。 则 LSFET 导通时间长于 DUTY_OFF / FSW、因为 LSFET 在过流条件消失前保持导通状态。 当器件在每个开关周期重复该过程时、由于关断时间更长、输出电压将会更低。

    我的理解是否正确?

    此致、

    林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您的平均电流仅有0.6A。 当电感器电流从1.7A 到1.2A 时、将 触发 OCL 保护、LSFET 将具有最高优先级导通。  

    一个电流低于1.2A、保护逻辑将被取消。 LSFET 的导通/关断行为由正常逻辑决定。 它不会影响占空比。

    假设它不存在 OCL 保护、行为是相同的。

    如果客户仍有问题、最好使用6.8 μ H。 在我这边还不错。