主题中讨论的其他器件:TPS563201、
大家好、
您能否查看随附的 TPS563201原理图以评论其是否可以与 TPS561201重复使用无源组件?

此致、
林市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Shuai:
客户的输入/输出为14.5Vin_max、5Vout、600mA max。 当我将这些值代入方程式(4)以计算 Iripple
Iripple = 5/14.5 *(14.5-5)/(3.3u * 580k)= 47.5/14.5 * 1/(3.3*0.58)= 1.71A
因此 Irippe/2 = 0.86A。 由于最小电流限制为1.2A、客户应将电感器更改为更高的值、正确吗?
当更改为4.7uH 时、Iripp/2 = 0.60A。 余量很小。
当更改为6.8uH 时、 IRIPPLE/2 = 0.41A。 猜得还好。 但有任何疑虑吗?
总体而言、我计算的内容是否有任何错误?
此致、
林市
尊敬的 Shuai:
我阅读了数据表、发现在下面、这似乎与您的意见冲突
如果监测到的电流高于 OCL 电平、转换器将保持低侧 FET 导通并延迟创建一个新的设定脉冲、即使电压反馈环路也需要一个
我了解以下内容
HSFET 导通时间之后、由于开关电流(ILOAD + Iripple)超过 OCL 阈值(最小值1.2A)、LSFET 将立即导通并检测到过流。 则 LSFET 导通时间长于 DUTY_OFF / FSW、因为 LSFET 在过流条件消失前保持导通状态。 当器件在每个开关周期重复该过程时、由于关断时间更长、输出电压将会更低。
我的理解是否正确?
此致、
林市