This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:上电/断电

Guru**** 2765835 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214136/ucd90320-power-on-off

器件型号:UCD90320

您好、颐和:

电路板上的电源开/关设置取决于电源时序。

但我 现在想通过 SMBus 控制它。

*提供给 UCD90320的 P3V3将始终开启

-

如何关闭电源轨

(1)单独

(2)所有导轨同时连接

-

2.如何开启电源轨

(1)单独

(2)所有导轨同时连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您必须遵循以下原则:

    1.将电源轨的 ON_OFF_CONFIG 设置为运行模式

    2.向所需页面发出操作命令以打开或关闭。

    如果要同时打开和关闭所有电源轨、请发出 PAGE (0x00)命令并首先打开 PAGE 0xFF。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、颐和:

    如果 UCD90320的地址为17h 并希望同时关闭所有电源轨、您可以帮助检查以下步骤是否正确吗?

    -

     将电源轨的 ON_OFF_CONFIG 设置为运行模式、该模式由 PMBus 控制

    17h 02h 18h

    -

    2.发送命令同时关闭所有电源轨

    17h 01h FFh 00h

    或17h FFh 01h 00h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    在步骤1中、必须将所有电源轨的 ON_OFF_CONFIG 更改为 OPERATION、而不仅仅是一个电源轨。

    针对步骤2。  

    0x17 0x00 0xFF ->选择所有电源轨

    从下面到打开或关闭的0x17 0x01字节。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、颐和:

    您可以帮助检查以下命令吗?

    -

    1.对于步骤1:

    0x17 0x00 0xFF ->选择所有电源轨

    0x17 0x02 0x18 ->  所有电源轨设置为运行模式、由 PMBus 控制

    -

    2.如果我想把它改回加电状态(使用序列)

    0x17 0x00 0xFF

    0x17 0x02 0x00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    是的、可以正常工作。 但您可能需要将带有命令0x02的0x40发送至软关闭、而不是立即关闭。

    此致

    颐和