Other Parts Discussed in Thread: TL594
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL594 您好!
我有一个关于 TL594的问题。
"输出电压随温度的变化"定义为10mV/V (最大值)。
我认为它意味着 REF 电压 x 10mV/V。
我想知道在此计算中必须使用什么 REF 电压值。
例如、使用典型值、5V x 10mV/V = 50mV。
但使用最大值时、5.05V x 10mV/V = 50.5mV。
哪一项是正确的?
此致、
奥巴