This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL594:输出电压随温度的变化

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TL594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215109/tl594-output-voltage-change-with-temperature

器件型号:TL594

您好!

我有一个关于 TL594的问题。

"输出电压随温度的变化"定义为10mV/V (最大值)。
我认为它意味着 REF 电压 x 10mV/V。

我想知道在此计算中必须使用什么 REF 电压值。
例如、使用典型值、5V x 10mV/V = 50mV。
但使用最大值时、5.05V x 10mV/V = 50.5mV。

哪一项是正确的?

此致、
奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba:

    如果希望计算最坏情况、则对 REF 使用 MAX 值。 5.05V * 10mV/V = 50.5mV。  

    否则、您可以使用典型值来计算温度为5V*10mV/V=50mV 时的典型输出电压变化。

    谢谢。

    约瑟夫