This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:短路保护不起作用

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215277/bq77915-short-circuit-protection-not-working

器件型号:BQ77915

您好!

我们通过以下序列5S-3S-4S 为12S_10A 使用三个 BQ7791506制造 PCM。 除短路外,所有保护均正常工作。 根据数据表、我们将2个 AOB290L 的并联 MOSFET 用于放电路径、RGS- Dschg 为4.7K Ω。 也提供每个220欧姆的栅极电阻器... 每次我短接 P+和 P-时, MOSFET 通过打开(烧毁)感应电阻在内部短路。 您是否会建议具有实际 RGS 值的替代 MOSFET 数... 它会对我们有所帮助。。。 如果需要、我会私下分享原理图。。。

谢谢。

mV