您好!
我们通过以下序列5S-3S-4S 为12S_10A 使用三个 BQ7791506制造 PCM。 除短路外,所有保护均正常工作。 根据数据表、我们将2个 AOB290L 的并联 MOSFET 用于放电路径、RGS- Dschg 为4.7K Ω。 也提供每个220欧姆的栅极电阻器... 每次我短接 P+和 P-时, MOSFET 通过打开(烧毁)感应电阻在内部短路。 您是否会建议具有实际 RGS 值的替代 MOSFET 数... 它会对我们有所帮助。。。 如果需要、我会私下分享原理图。。。
谢谢。
mV