This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79718-Q1:BQ79718外部平衡

Guru**** 2812855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214855/bq79718-q1-bq79718-external-balance

器件型号:BQ79718-Q1

亲爱的支持者,

您能帮助我了解如何使用外部 FET 实现电池平衡吗?
是否有任何包含"抽吸"、"抽吸"、D1、"Cgate "、"Rgate "和"Rbias "选择的文档? BQ79718-Q1和 BQ79716-Q1文档中没有非常详细的说明。  

感谢大家的支持、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于客户所需的外部平衡电流存在很大差异、因此我们没有为每个组件提供专用值。  您希望通过 BQ79718实现哪些外部平衡电流?

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andria:

    我想使用 BQ79718实现最小1A 的外部平衡电流。

    Br、

    kT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们目前正在开发 BQ79718的外部电池平衡板。  此电路板尚未完成或测试、但目前我建议使用以下值:

    Rbias:1K Ω

    Ccb:4.7nF

    Rgate:2kOhm

    Rexbal:调整以适应电池电压和 FET Rdson

    • Rexbal + Rdson = Vcell/1A

    Cgate:47nF

    此外、我们建议在 FET 的栅极和源极之间使用齐纳二极管、而不是常规二极管。  请确保完成您自己的测试、以确保这些值适用于您的应用。

    此致!

    安德里亚