请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79718-Q1 亲爱的支持者,
您能帮助我了解如何使用外部 FET 实现电池平衡吗?
是否有任何包含"抽吸"、"抽吸"、D1、"Cgate "、"Rgate "和"Rbias "选择的文档? BQ79718-Q1和 BQ79716-Q1文档中没有非常详细的说明。

感谢大家的支持、
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
亲爱的支持者,
您能帮助我了解如何使用外部 FET 实现电池平衡吗?
是否有任何包含"抽吸"、"抽吸"、D1、"Cgate "、"Rgate "和"Rbias "选择的文档? BQ79718-Q1和 BQ79716-Q1文档中没有非常详细的说明。

感谢大家的支持、
此致、
您好!
我们目前正在开发 BQ79718的外部电池平衡板。 此电路板尚未完成或测试、但目前我建议使用以下值:
Rbias:1K Ω
Ccb:4.7nF
Rgate:2kOhm
Rexbal:调整以适应电池电压和 FET Rdson
Cgate:47nF
此外、我们建议在 FET 的栅极和源极之间使用齐纳二极管、而不是常规二极管。 请确保完成您自己的测试、以确保这些值适用于您的应用。
此致!
安德里亚