This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:负载共享控制器 LM25116

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC39002, LM25116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214785/ucc39002-load-share-controller-lm25116

器件型号:UCC39002
主题中讨论的其他器件: LM25116

大家好、我使用 LM25116设计了一个降压转换器。 一切运行正常、我希望改进我的设计并添加一个负载共享控制器 UCC39002。 要设计误差放大器补偿、我必须知道 环路单位增益交叉频率(FCO)。  LM (2) 5116快速入门组件计算器显示 FCO = 11KHz;但是、当我使用频率分析仪时、FCO 为180Hz。 我的问题是、为什么会有不同的波特图?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andres:  
    我们将对此进行深入探讨、我们很快会与您联系。  

    此致!
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andres:

    您能否分享 与这些波特图关联的原理图?

    此致、

    克里斯·巴图斯卡