Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950
主题中讨论的其他器件: UCC28950
大家好、我必须设计一款规格如下的转换器:
输入电压:42V 至75V 直流
输出电压:350至370Vdc
输出功率高达2kW
限制:最大电源转换器高度为40mm、因此我希望设计一个基于 UCC28951的交错式直流/直流转换器、或者至少实现并联、以减小变压器尺寸
请求:是否提供应用手册以了解如何正确设计交错转换器?
BR/Roberto Volpini
AQ MAGNETICA 意大利