This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:直流/直流升压转换器交错配置

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215065/ucc28951-dcdc-boost-converter-interleaved-configuration

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件: UCC28950

大家好、我必须设计一款规格如下的转换器:

输入电压:42V 至75V 直流

输出电压:350至370Vdc

输出功率高达2kW

限制:最大电源转换器高度为40mm、因此我希望设计一个基于 UCC28951的交错式直流/直流转换器、或者至少实现并联、以减小变压器尺寸

请求:是否提供应用手册以了解如何正确设计交错转换器?

BR/Roberto Volpini

AQ MAGNETICA 意大利