This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:以3A 充电时的可闻噪声

Guru**** 2391005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213511/bq25886-audible-noise-when-charging-at-3a

器件型号:BQ25886

您好!

在原型板充电期间、在相同条件下(重负载 IIN = 3A)评估板上不存在可闻噪声。 它是我们遵循所有布局建议的第二款原型。 最终产品面向专业音频市场、这种噪音是不可接受的。

您对如何解决此问题有任何想法吗?

非常感谢、

让-巴蒂斯特·兰开林- VDB 音频

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jean-Baptiste,

    为了进一步评估这一点、我们需要了解您的原理图和/或 EVM 布局之间存在哪些区别? 我们还需要具体了解振铃来自何处、即是来自输入侧还是输出侧? 我还特别关注输入/输出电容器和升压级电感器之间的任一差异。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在发生这种情况时、您是否还能捕获 SW、BAT、充电电流和 VBUS 节点的波形? 此外还有 SW、BAT、VBUS 和 IBUS? 还有 SW、BAT、VBUS 和 ISYS?

    此致、

    迈克·伊曼纽尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    唯一的区别在于布局、以及我们的原型使用 Type C USB 插座这一事实。 电容器和电感器是使用 EVM 板的 BOM 订购的。

    振铃发生在输入侧(VBUS 在几 kHz 时从5.3V 上升至4.7V)

    我将稍后向您发送波形。

    此致、

    让-巴蒂斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处是电压波形。 我在此电路板上没有可靠的电流测量方法、所以我加入了 VILIM 测量。 我手头只有一个双通道示波器、因此我根据 VBUS 绘制了所有布线、以保持相同的时间基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VBUS 和 VILIM 在可闻噪声范围内的2.54kHz 频率下振荡。 如果您注意到 VILIM 电压持续上升。 您的负载是否在振荡? 您能检查系统负载吗?

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    即使在"SYS"处的负载断开时也会发生振铃。 只要 IBUS 被设定为大于~2A、就会出现振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在庆祝耶稣受难节。 我们将在星期一与您联系。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们需要分析充电电流和输入电流、以便充分了解正在发生什么情况。 看起来您的输入可能无法提供请求的电流、电源在电流上升时发生了一点崩溃、然后再次恢复。

    您能否提供原理图?

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    如果可能的话、我会更愿意私下与您分享原理图吗?

    此电路与 EVM 板基本相同、仅供参考。

    此致、

    让-巴蒂斯特·兰开林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Jean-Baptiste

    您可以好友我并将其发送到此处。

    我们仍需要调查您的电源持续下降导致输入电流增加的原因。 您的电源上是否有任何其他负载或是否有任何其他东西连接到该输入节点? 还需要获取输入电流和充电电流的波形。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔