Other Parts Discussed in Thread: LMR36500, LM5019
主题中讨论的其他器件: LM5019
您好、TI 成员:
问题1:
LMR36500的引脚3 (EN/UVLO)上需要多大的电流(灌电流/拉电流)来启用该器件? 我计划使用光耦合器来控制 EN/UVLO 引脚、并需要了解拉电流/灌电流。
问题2:
TI 是否有任何可以使用的 LMR36500仿真工具?
提前感谢您、
亨利
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Henry:
问题1:
LMR36500的引脚3 (EN/UVLO)上需要多大的电流(灌电流/拉电流)来启用该器件? 我计划使用光耦合器来控制 EN/UVLO 引脚、并需要了解拉电流/灌电流。
[/报价]请参阅以下内容:
[/quote]问题2:
TI 是否有任何可以使用的 LMR36500仿真工具?
[/报价]以下是 LMR36500产品页面上的链接:
https://www.ti.com/product/LMR36500#design-tools-simulation
如果您要查找的是 PSPICE 文件、我们这里没有该文件。
本
创建该主题之前、我注意到规范中的 ILKG-EN。 我用于查看来自其他直流/直流转换器使能引脚的灌电流/拉电流的毫安范围。 这是最大8nA、远低于预期。 我创建该主题以确认 ILKG-EN (启用输入泄漏电流)等效于灌电流/拉电流。 当不同的制造商使用不同的术语、从而使我的工作更加困难时。
因此、选择具有100%电流传输比且 I 正向1.6mA 的光耦合器能够将使能引脚驱动至高电平。 在50%裕度时、1.6/2= 0.8mA 足以将 LMR36500的使能引脚驱动为高电平。
感谢您的帮助。