This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36500:LMR36500引脚3 (EN/UVLO)上需要的电流(灌电流/拉电流)

Guru**** 2582135 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36500, LM5019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356287/lmr36500-current-sink-source-required-on-pin-3-en-uvlo-of-lmr36500

器件型号:LMR36500
主题中讨论的其他器件: LM5019

您好、TI 成员:

问题1:

LMR36500的引脚3 (EN/UVLO)上需要多大的电流(灌电流/拉电流)来启用该器件? 我计划使用光耦合器来控制 EN/UVLO 引脚、并需要了解拉电流/灌电流。  

问题2:

TI 是否有任何可以使用的 LMR36500仿真工具?

提前感谢您、

亨利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题3

    LM5019的 PI 3 (UVLO)的灌电流/拉电流是多少。

    谢谢。

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    问题1:

    LMR36500的引脚3 (EN/UVLO)上需要多大的电流(灌电流/拉电流)来启用该器件? 我计划使用光耦合器来控制 EN/UVLO 引脚、并需要了解拉电流/灌电流。  

    [/报价]

    请参阅以下内容:

    问题2:

    TI 是否有任何可以使用的 LMR36500仿真工具?

    [/报价]

    以下是 LMR36500产品页面上的链接:

    https://www.ti.com/product/LMR36500#design-tools-simulation

    如果您要查找的是 PSPICE 文件、我们这里没有该文件。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    请为您的问题#3创建单独的主题帖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    创建该主题之前、我注意到规范中的 ILKG-EN。 我用于查看来自其他直流/直流转换器使能引脚的灌电流/拉电流的毫安范围。 这是最大8nA、远低于预期。 我创建该主题以确认 ILKG-EN (启用输入泄漏电流)等效于灌电流/拉电流。 当不同的制造商使用不同的术语、从而使我的工作更加困难时。

    因此、选择具有100%电流传输比且 I 正向1.6mA 的光耦合器能够将使能引脚驱动至高电平。 在50%裕度时、1.6/2= 0.8mA 足以将 LMR36500的使能引脚驱动为高电平。

    感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    没问题。 很高兴为您提供帮助。 如果没有其他问题、请点击"Resolved"以关闭主题。 感谢并祝您好运! :-)