Other Parts Discussed in Thread: BQ25756E
您好!
我正在探索以电池为中心的设计、并开始开发容量范围为240Wh 至300Wh 的 BMS 系统。
请参考:
1)我们可以使用与太阳能电池板输入端(MPPT)和直流适配器输入端(12V 到30V 直流)相同的连接点吗?
或者需要为两个输入适应两种不同的 BQ25756E?
2) 2)当启用反向模式且存在太阳能/直流输入时会发生什么情况? 器件中是否有任何检测和控制?

请提供建议。
谢谢。此致、
Shashikumar Rai